This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-DSP-EVM:MMWCAS-RF-EVM Lattice FPGA 复位

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1569653/mmwcas-dsp-evm-mmwcas-rf-evm-lattice-fpga-reset

部件号:MMWCAS-DSP-EVM


工具/软件:

您好、  

我们已为 SDK MATLAB 刷写了 MMWCAS 雷达、想切换回 mmWave Studio GUI。 我们需要通过 Lattice Diamond 对板载 FPGA 进行恢复出厂设置。 但是、我们无法找到用于刷写的 FPGA 位文件。 如果我们想要在 EVM FPGA 上请求复位、请告知我们。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们遵循了用户指南中的说明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您需要安装 Processor SDK 、然后您可以在以下链接中找到 FPGA 映像:

    C:\processor_sdk_radar_03_08_00_00\ti_components\drivers\pdk_01_10_04_05\packages\ti\drv\vps\unit_test\cascadeRadarUt\fpgaimage

    此致、

    Adrian