This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:SDK v5.5.4.2 中的跟踪配置问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1568864/iwrl6432-tracking-configuration-question-in-sdk-v5-5-4-2

器件型号:IWRL6432


工具/软件:

尊敬的专家:

   在新的升级 SDK 5.5.4.2 中、客户报告跟踪配置很奇怪。 它们使用烧录的 IWRL6432 EVM、包含 SDK v5.5.4.2 运动和存在检测(具有附加配置)。 使用 cli_write 函数输出观察到的结果、打开雷达并查看跟踪配置中最大速度和分辨率的输入。

e2e.ti.com/.../Test_5F00_Config.txt

在 SDK 5.5.4.2 中、最大速度是自行计算的、而不是通过跟踪配置输入。

 

“config.maxVelocitymps               =(float)((10 *(SPEED_OF_LIGHT_IN_METERS_PER_SEC/(4 * crierFrequencyMhz * chirpRepetitionPeriodus))* 0.1f);“

 

 非常快  

雷达输出 config.maxVelocitymps 的值、它是 0.16115m/s、不是最大速度的正确值。 该配置的最大速度约为 11m/s

 

请注意、在之前版本 (v5.5.3.0) 中、雷达不会在跟踪配置本身计算速度的最大值和分辨率、而是使用跟踪配置输入速度信息。 下面是之前的 SDK v5.5.3.0 中跟踪配置示例的参考。

客户想知道我们更改计算的原因是什么? 将会受到哪些影响?

此致

Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、  

    在上一次 SDK 更新中、我们从 trackingCfg 中删除了一些参数、因为这些参数是冗余的、需要根据其他线性调频脉冲参数进行计算、并且很容易导致不匹配和跟踪器模块配置错误。 因此、在将这些参数提供给跟踪器之前、现在会在内部计算这些参数。 计算不是要更改的、这是我们已经知道的错误的结果。 我们可能会发布小型更新来解决此错误、但我无法确定何时可用。 同时、请参阅下面的修复程序:

    需要更改下图中所示 tracker_utils.c 的第 186 行、并重建示例。

    将第 186 行从

    if(gMmwMssMCB.frameCfg.h_NumOfChirpsInBurst == 1)

    收件人:

    if(gMmwMssMCB.frameCfg.h_NumOfBurstsInFrame == 1)

    此致、

    Josh