主题中讨论的其他器件:、 IWRL6432BOOST
工具/软件:
您好:
现在、我有一个 iwrl6432AOP EVM 板、我可以通过 MMWAVE-STUDIO-3G 获取 ADC 原始数据。 我的另一个问题是、如果我只有 iwrl6432AOP、我还可以获取 ADC 原始数据或 cloud-pint 数据。
我的计划是使用另一个 MPU/MCU 来启动 IWRL6432AOP 传感器(可能)
此致、
Qi

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
现在、我有一个 iwrl6432AOP EVM 板、我可以通过 MMWAVE-STUDIO-3G 获取 ADC 原始数据。 我的另一个问题是、如果我只有 iwrl6432AOP、我还可以获取 ADC 原始数据或 cloud-pint 数据。
我的计划是使用另一个 MPU/MCU 来启动 IWRL6432AOP 传感器(可能)
此致、
Qi

您好、Qi、
是的、您可以 使用 SPI 收集 ADC 原始数据。 通过这种方法、您只能使用 不带 DCA1000 的 IWRL6432AOP 来捕获原始数据。
请在此处查找此示例: radar_toolbox\source\ti\examples\Fundamentals\xWRL6432_SPI\ Raw_Data_Over_
是的、可以使用另一个 MPU/MCU 来启动 IWRL6432AOP 传感器。
此致、
Saransh
您好 Gautam、
感谢您的答复。
我的问题是我现在只使用了 iwrl6432AOP 传感器、我是否仍然可以使用另一个 MCU/MPU 通过 SPI 获取 RAW_DATA。 由于我在 radar_toolbox 中找到了示例、因此该示例需要使用 iwrl6432AOPEVM 或 iwrl6432boost。 但是、我只想使用 iwrl6432AOP 收集数据。
此致、
Qi