This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:我可以从此传感器获得哪些数据

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOP, IWRL6432AOPEVM, IWRL6432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1566960/iwrl6432aop-what-data-i-can-get-from-this-sensor

器件型号:IWRL6432AOP
主题中讨论的其他器件:IWRL6432BOOST

工具/软件:

您好:

现在、我有一个 iwrl6432AOP EVM 板、我可以通过 MMWAVE-STUDIO-3G 获取 ADC 原始数据。 我的另一个问题是、如果我只有 iwrl6432AOP、我还可以获取 ADC 原始数据或 cloud-pint 数据。

我的计划是使用另一个 MPU/MCU 来启动 IWRL6432AOP 传感器(可能)

此致、

Qi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qi、
    我们正在查看您的查询。 请给我们一些时间来答复。
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qi、

    是的、您可以 使用 SPI 收集 ADC 原始数据。 通过这种方法、您只能使用 不带 DCA1000 的 IWRL6432AOP 来捕获原始数据。
    请在此处查找此示例: radar_toolbox\source\ti\examples\Fundamentals\xWRL6432_SPI\ Raw_Data_Over_

    是的、可以使用另一个 MPU/MCU 来启动 IWRL6432AOP 传感器。

    此致、
    Saransh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gautam、


    感谢您的答复。

    我的问题是我现在只使用了 iwrl6432AOP 传感器、我是否仍然可以使用另一个 MCU/MPU 通过 SPI 获取 RAW_DATA。 由于我在 radar_toolbox 中找到了示例、因此该示例需要使用 iwrl6432AOPEVM 或 iwrl6432boost。 但是、我只想使用 iwrl6432AOP 收集数据。

    此致、

    Qi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qi、

    是的、如果您  也只有 iwrl6432AOP 传感器、则应该可以通过 SPI 收集原始数据。

    此致
    Saransh