工具/软件:
您好、
我一直在用和测试 IWR6843ISK 的检测功能 3 贴片 和 6 贴片 天线版本。 在我的验证过程中、我注意到一些异常情况:
-
通信 6 贴片天线 下 已启用全部三个 Tx 的 MIMO 模式 、无法检测到某些角度的物体。
-
例如、采用 −Ω 30°处的反射器 、 范围 FFT 输出 清楚地显示预期距离处的峰值、但在转换为时 X-y 坐标(AoA 结果) 、则不会出现相应的静止检测点。
-
在相同条件下、 3 贴片天线 能够正常检测到物体。
-
两个测试都是使用完成的 相同的固件映像 和环境下操作。
我的问题是:
-
是否有任何类似的案例或文件解释这种差异?
-
在 6 贴片天线结构中、使用 MIMO 是否存在已知的角度盲点或限制?
-
是否建议调整天线配置或参数来改善该行为?
任何见解、经验或参考都将非常感谢。 提前感谢!
此致、
通道