This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:3 贴片和 6 贴片天线之间的检测差异

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1563687/iwr6843isk-detection-difference-between-3-patch-and-6-patch-antennas

部件号:IWR6843ISK


工具/软件:

您好、

我一直在用和测试 IWR6843ISK 的检测功能 3 贴片 6 贴片 天线版本。 在我的验证过程中、我注意到一些异常情况:

  • 通信 6 贴片天线 已启用全部三个 Tx 的 MIMO 模式 、无法检测到某些角度的物体。

  • 例如、采用 −Ω 30°处的反射器 范围 FFT 输出 清楚地显示预期距离处的峰值、但在转换为时 X-y 坐标(AoA 结果) 、则不会出现相应的静止检测点。

  • 在相同条件下、 3 贴片天线 能够正常检测到物体。

  • 两个测试都是使用完成的 相同的固件映像 和环境下操作。

我的问题是:

  1. 是否有任何类似的案例或文件解释这种差异?

  2. 在 6 贴片天线结构中、使用 MIMO 是否存在已知的角度盲点或限制?

  3. 是否建议调整天线配置或参数来改善该行为?

任何见解、经验或参考都将非常感谢。 提前感谢!

此致、

通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我们在几天内回复。

    谢谢、

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能告诉我两个评估板的器件型号 ( 3 贴片  和  6 贴片  天线版本)进行评估? 此外、如果您能与电路板共享一些天线图像、会更好。

    谢谢、

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉之前没有说明。 为了澄清一下、我们正在使用与 IWR6843ISK 在自己的定制电路板上和 6 贴片天线设计相同的芯片、而 3 贴片天线来自 IWR6843ISK 评估板。

    问题是、当 6 贴片天线处于 MIMO 模式(3 Tx 启用)、在特定角度(例如−30°) 且)且反射者放置在已知距离处时、距离 FFT 会显示清晰的峰值、但转换为 x-y 坐标(AoA 结果)后、没有相应的检测点。  使用 3 贴片天线、在相同条件下检测效果良好。

    6 贴片 MIMO 设置是否有任何类似情况、或对可能的盲点/限制有何见解? 也欢迎对参数或天线配置调整提出任何建议。

    此致、

    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的解释。 理解您所说的内容后、我怀疑这与天线的辐射方向图有关。 您能否分享 6 元件天线的仿真辐射图?

    另外、您使用的是哪种模式的 Mimi 调制、BPM 或 TDM?

    谢谢、

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您发送编修。我们会重新检视您的建议。 我们的 MIMO 调制配置为 TDM。  我们发现、6 贴片天线和 3 贴片天线之间的相位差可能是导致该问题的原因。 应用 compRangeBiasAndRxChanPhase 后、反射器变得可检测。

    但是、measureRangeBiasAndRxChanPhase 输出(即提供给 compRangeBiasAndRxChanPhase 的参数)在各帧之间波动。 是否有任何推荐的滤波方法(例如中值,指数移动平均或异常值抑制)来获得更稳定的范围偏差和 Rx 通道相位/增益补偿系数?

    谢谢你。

    此致、

    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您分享此更新。 为了稳定校准值和偏置值、我建议您遵循本文档中提到的指导原则:

    https://www.ti.com/lit/an/spracx7/spracx7.pdf 

    最好在消声室中在已知距离处放置强反射器来执行测试。  

    谢谢、

    Swarnendu