工具/软件:
您好:
我已经使用 AWR2243 芯片设计了一个定制 PCB、旨在配置 AWR2243 并通过 FPGA 接收数据。 目前、我在启动过程中遇到了一些问题:
1) 40MHz 时钟通过 PCB 上的 SMA 连接器从外部提供给 AWR2243 的 CLKP 引脚、并将 CLKM 接地。 时钟信号由设置为 50 欧姆阻抗、正弦波形、交流耦合且峰峰值电压为 1.2Vpp 的函数发生器生成。 在 CLKP 引脚处测量的时钟信号显示峰峰值电压 (VPP) 约为 1V、这满足 700mVpp 至 1200mVpp 的数据表要求。 我的时钟配置是否有任何问题?
2) 我尝试在不加载任何固件的情况下引导 AWR2243:按照图 5-2 中所述的器件唤醒序列、我为器件上电、将 SOP 引脚设置为正常工作 SPI 模式、并在 nRESET 置为有效和取消置位后向 AWR2243 施加 40MHz 时钟。 但是、在 MCUCLK 输出引脚上未观察到时钟输出。 这可能是由于缺少固件、40MHz 时钟信号问题或启动序列错误导致的?
期待您的指导。 谢谢!