This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:AWR2243 外部 40MHz 时钟和启动挤压

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1568854/awr2243-awr2243-external-40mhz-clock-and-bootup-squeeze

器件型号:AWR2243


工具/软件:

您好:

 

我已经使用 AWR2243 芯片设计了一个定制 PCB、旨在配置 AWR2243 并通过 FPGA 接收数据。 目前、我在启动过程中遇到了一些问题:

1) 40MHz 时钟通过 PCB 上的 SMA 连接器从外部提供给 AWR2243 的 CLKP 引脚、并将 CLKM 接地。 时钟信号由设置为 50 欧姆阻抗、正弦波形、交流耦合且峰峰值电压为 1.2Vpp 的函数发生器生成。 在 CLKP 引脚处测量的时钟信号显示峰峰值电压 (VPP) 约为 1V、这满足 700mVpp 至 1200mVpp 的数据表要求。 我的时钟配置是否有任何问题?

2) 我尝试在不加载任何固件的情况下引导 AWR2243:按照图 5-2 中所述的器件唤醒序列、我为器件上电、将 SOP 引脚设置为正常工作 SPI 模式、并在 nRESET 置为有效和取消置位后向 AWR2243 施加 40MHz 时钟。 但是、在 MCUCLK 输出引脚上未观察到时钟输出。 这可能是由于缺少固件、40MHz 时钟信号问题或启动序列错误导致的?

期待您的指导。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果您将其置于 SOP2 模式并测量 VBGAP 电压、您是否会看到电压为~0.9V? 如果您看到 0.9V、则表示 XTAL 和引导正常工作。 如果没有、则需要进一步对其进行调试。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、我将尝试稍后再试。