This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP102:元件引线湿性问题

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1568708/tmp102-component-lead-wetting-issue

部件号:TMP102


工具/软件:

2025 年 8 月期间、我的生产中元件 TMC102 的湿性问题较差构建和元件日期代码出现了这一问题  2324.  

我们团队观察到的是元件引线问题会导致元件上出现焊锡膏接合。  

我们已经运行了 3 年、IC 的生产日期代码导致生产在 PCBA 上安装后、在该 IC 上完成 80%的 PCBA 修整。  

如有必要、我们会向 TI 发送一些样本进行故障分析?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chan、

    让我与我们的后端团队核实一下、我很快就会跟进。

    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chan:

    我向您发送了一封电子邮件、将在此期间关闭此帖子。

    此致、

    哈利