请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMP102工具/软件:
2025 年 8 月期间、我的生产中元件 TMC102 的湿性问题较差构建和元件日期代码出现了这一问题 2324.
我们团队观察到的是元件引线问题会导致元件上出现焊锡膏接合。
我们已经运行了 3 年、IC 的生产日期代码导致生产在 PCBA 上安装后、在该 IC 上完成 80%的 PCBA 修整。
如有必要、我们会向 TI 发送一些样本进行故障分析?