This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-TUSS4440:读取 BOOSTXL-TUSS4440 上的回声反馈时遇到问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-TUSS4440, TUSS4440, TUSS4470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1568504/boostxl-tuss4440-trouble-reading-echo-feedback-on-boostxl-tuss4440

部件号:BOOSTXL-TUSS4440
主题中讨论的其他器件: TUSS4440TUSS4470

工具/软件:

我正在使用开发套件 BOOSTXL-TUSS4440 通信 TUSS Generation III EVM GUI 应用

当我尝试读取橡胶中的反馈信号时、我只会得到噪声、无法可靠地识别回波峰值。 在空气中(使用 40kHz 传感器)、我能够检测最远 3 米左右的距离测量、但超过该值、信号会产生过多噪声。

我的目标是测量相对侧有金属板的橡胶层的厚度。

到目前为止、我已经尝试了不同的频率和传感器 (40kHz、255kHz、400kHz)。 我还提高了输出电压以提高信噪比、但没有成功。

我的电路板配置遵循数据表中的建议。 J1 和 J4 连接器根据计算得出 CINN Cflt 失调电压值。

以下是我所看到内容的示例图:

40kHz

400kHz

我的问题是:这是否是一个导致我无法正确读取超声回波的配置问题、还是橡胶材料的预期行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    感谢您发布到传感器论坛!

    您打算测量的橡胶的最大厚度是多少?  橡胶具有较高的声音衰减、因为它往往会吸收超声波。 当声音通过橡胶传播时、信号会迅速减小、从而难以接收到清晰的回波。 为此、建议使用低频传感器。  

    根据我的理解,一些人也使用凝胶库来帮助确保良好的声音传播和消除空气间隙,虽然我个人以前没有与凝胶库合作。

    您还可以尝试调整 TUSS4440 的对数增益放大器、以帮助增强来自橡胶的弱信号。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、

    调整一些 LOGAMP 设置有助于降低噪声并使信号更清晰地读取。

    我正在使用凝胶库并将换能器夹紧在橡胶表面上、以确保与金属板良好接触。 我的目标测量范围为 15 毫米至 70 毫米。

    到目前为止、我获得的最佳结果是使用 255 kHz 设置、但我认为该频率可能太低、无法在 15–30 mm 范围内进行准确测量。

    对于我应使用的频率和/或可以处理 500kHz 以上频率的 IC、您是否有任何建议、以便在需要高于该频率时使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    如果需要使用高于 500kHz 的频率、您可以使用 TUSS4470、该器件通过外部时钟支持 40kHz 至 1MHz 范围内的换能器频率。

    此致、

    ~Alicia