This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:测量大量并联输入

Guru**** 2556660 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214, FDC2114EVM, FDC2214EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1566927/fdc2214-measuring-a-large-number-of-inputs-in-parallel

器件型号:FDC2214
主题中讨论的其他器件: FDC2114EVM

工具/软件:

我尝试测量大量并联元件的电容。 这些元件的电容将随施加的电压而变化、但应保持在 10pF 至 50pF 的范围内。 我不太关心绝对电容、我更关心天气、或者每个元件的绝对电容是否一致。 我想测量至少 16 个并联元素。 我认为实现这一点的最简单方法是对传感器输入进行多路复用。 例如、沿着线路向每个传感器输入添加 1:4 模拟 CMOS 开关。 这样、我就可以将总共 16 次测量结果多路复用到一个 FDC2214。 我想使用 FDC2214EVM 或 FDC2114EVM。 但是、FDC2214 仅提供 4 个通道、数据表显示“FDC 不支持传感器热插拔“。 切勿使用热插拔传感器、例如在使用外部多路复用器的情况下。“。 如果我做了与上述内容类似的事情、会发生什么情况? 是否有工作可以让我仅使用一个评估模块来测量 16 个以上的并联元素? 或者、是否有解决方案允许我仅使用一个 FDC2214 或 2114 来设计自己的电路板、从而测量~10-50pF 范围内的 16+电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    有关热插拔的注释涉及在通道处于工作状态时激活开关。  如果您可以管理时序、以便在两次测量之间进行切换、则可以实施多路复用器。  您也可以在下面的主题中找到一些有用的信息。    

     FDC2214:FDC2214  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设我想使用评估模块、则无法将 MSP430 的时序与多路复用器的控制引脚同步? 这意味着、如果我想多路复用输入、以便在 FDC2214 通道处于非活动状态期间多路复用器上的通道切换发生、那么我无法通过评估模块执行该操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、EVM 中没有任何方法可以启用多路复用器的控制信号。  您可能会断开 PCB 的 FDC +传感器部分(参阅下图)、然后将其连接到您选择的 Arduino 或其他微控制器、您可以对其进行编程以控制多路复用器。  已经有一个 Arduino 库可用。

      https://docs.arduino.cc/libraries/fdc2214/ 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 我还有一个问题。 在未来的某个时刻、我想读取绝对电容、如前所述、电容会随施加的电压而变化。 低于~0.9Vpk 时、这种影响不显著。 是否可以使用外部元件(例如用小型信号变压器替换电感器)将 DUT 电压降至数据表规定的 1.2Vpk 以下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAM、

    您可以通过调整 idrive 配置来降低传感器上的电压。  将驱动降至低于 1.2Vpk 会降低 SNR、因此会观察到分辨率降低。  但不会损坏 FDC 器件(以较低的频率运行)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要明确一点、热插拔的风险是什么? 芯片是否损坏或是否会导致读数不正确? 后果究竟是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    Eddie 目前已不在办公室、但他应该回到星期一 来帮助您解决您的问题

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAM、

    我预计不会损坏 IC、但可能会导致读数不正确或不完整。