主题中讨论的其他器件: FDC2114EVM、
工具/软件:
我尝试测量大量并联元件的电容。 这些元件的电容将随施加的电压而变化、但应保持在 10pF 至 50pF 的范围内。 我不太关心绝对电容、我更关心天气、或者每个元件的绝对电容是否一致。 我想测量至少 16 个并联元素。 我认为实现这一点的最简单方法是对传感器输入进行多路复用。 例如、沿着线路向每个传感器输入添加 1:4 模拟 CMOS 开关。 这样、我就可以将总共 16 次测量结果多路复用到一个 FDC2214。 我想使用 FDC2214EVM 或 FDC2114EVM。 但是、FDC2214 仅提供 4 个通道、数据表显示“FDC 不支持传感器热插拔“。 切勿使用热插拔传感器、例如在使用外部多路复用器的情况下。“。 如果我做了与上述内容类似的事情、会发生什么情况? 是否有工作可以让我仅使用一个评估模块来测量 16 个以上的并联元素? 或者、是否有解决方案允许我仅使用一个 FDC2214 或 2114 来设计自己的电路板、从而测量~10-50pF 范围内的 16+电容?