This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:IWR6843AOP — 原始 ADC 数据中具有自定义配置的类似斜坡偏置

Guru**** 2556050 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1570504/iwr6843aopevm-iwr6843aop-ramp-like-bias-in-raw-adc-data-with-custom-config

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题:IWR6843AOP 中讨论的其他器件

工具/软件:

IWR6843AOP — 原始 ADC 数据中具有自定义配置的类似斜坡的偏置

TI 团队大家好、

我正在使用  IWR6843AOP  和记录原始 ADC 数据(通过 DCA1000)。 使用我们的自定义配置、我始终观察到 a  时域 ADC 采样中类似斜坡的偏置 。 但是、当我使用默认的演示可视化工具配置时、不存在此问题。

至说明:

  • 配置 1(我们的自定义设置)  Δ→显示了 ADC 时域中的斜坡/偏置。

  • 配置 2(TI 演示可视化工具设置)  →没有此类斜坡、ADC 基线是稳定的。

我附上了以下两个配置文件、以及一个在使用我们的配置时显示偏置的 ADC 时域图。

我们的配置(显示斜坡):

sensorStop
 flushCfg
 dfeDataOutputMode 1
 通道
 Cfg 15 7 0 adcCfg 2
 1 adcbufCfg –1
 0 1 1 profileCfg 0 60 100 9.83 76.26 0 39.107 1 128 2000 0 36 chirpCfg
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 chirpCfg 1 1 0 0
 0 0 2 chirpCfg 2
 0
 0 0 0 4 帧 Cfg 0 2 103 0 100
 1 0 低功耗





 0 0 guiMonitor –1 1 0 0 0 0 0
 1 cfar-1 0 1 8 3 0 15 cfarCfg –1 1 0 4 0
 compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 –1 0 1 0 1 0 –1 0 1 0 1 0 –1 0 1 0 1 0 –1
 0 measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
 CQRxSatMonitor





 0 3 4 19 0 CQSigImgMonitor 0 31 4 analogMonitor 0 






演示可视化工具的默认配置(无斜坡):

%****************************************************************************
为 SDK 版本创建的百分比:03.06
使用可视化工具版本:3.6.0.0 创建的百分比
%频率:60
%平台:xWR68xx_AOP
%场景分类器:best_range_res
方位角分辨率百分比(度):30 + 30
%距离分辨率 (m):0.044
%最大不模糊距离 (m):9.02
%最大径向速度 (m/s):1
%径向速度分辨率 (m/s):0.13
帧持续时间百分比(毫秒):100
% RF 校准数据:无
范围检测阈值百分比 (dB):15
%多普勒检测阈值 (dB):15
%范围峰值分组:已启用
%多普勒峰分组:已启用
%静态干扰消除:已禁用
%到达角 FOV:全 FOV
%范围 FOV:全 FOV
%多普勒 FOV:全 FOV
%****************************************************************************
sensorStop
flushCfg
dfeDataOutputMode 1
channelCfg 15 7 0
adcCfg 2 1
adcbufCfg –1 0 1 1
profileCfg 0 60 359 7 57.14 0 0 70 1 256 5209 0 158
chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
chirpCfg 1 1 1 0 0 0 0 2
chirpCfg 2 2 0 0 0 0 4
frameCfg 0 2 16 0 100 1 0
低功率 0 0
guiMonitor –1 1 0 0 0 1
cfarCfg –1 0 2 8 4 3 0 15 1
cfarCfg –1 1 0 4 2 3 1 15 1
MultiObjBeamForming –1 1 0.5
离合器拆卸–1 0
calibDcRangeSig –1 0 –5 8 256
extendedMaxVelocity –1 0
lvdsStreamCfg –1 0 1 0
compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 –1 0 1 0 –1 0 1 0 –1 0 –1 0 1 0 –1 0 –1 0 1 0 –1 0 –1 0 0
MeasureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
CQRxSatMonitor 0 3 5 121 0
CQSigImgMonitor 0 127 4.
模拟监视器 0 0
aoFovCfg –1 –90 90 –90 90
cfarFovCfg –1 0 0 8.92
CfarFovCfg –1 1 - 1.00
calibData 0 0 0
sensorStart



我的问题:

  1. 根本原因是什么  ADC 数据(在时域中)中的斜坡/偏置的振幅是多少?

  2. 为什么它在我们的配置中可见、但在演示可视化工具配置中不可见?

  3. 哪些参数(profileCfg / adcCfg / chirpCfg / frameCfg 等)最有可能负责?

  4. 建议采用什么方法来消除或减少此问题?

非常感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于 ADC 采样行为、这主要是 profileCfg。 我将尝试从没有斜坡的默认配置更改自定义配置的 profileCfg 和 frameCfg、然后再更改这些配置。

    此致、

    Pedrorm