主题:IWR6843AOP 中讨论的其他器件
工具/软件:
IWR6843AOP — 原始 ADC 数据中具有自定义配置的类似斜坡的偏置
TI 团队大家好、
我正在使用 IWR6843AOP 和记录原始 ADC 数据(通过 DCA1000)。 使用我们的自定义配置、我始终观察到 a 时域 ADC 采样中类似斜坡的偏置 。 但是、当我使用默认的演示可视化工具配置时、不存在此问题。
至说明:
-
配置 1(我们的自定义设置) Δ→显示了 ADC 时域中的斜坡/偏置。
-
配置 2(TI 演示可视化工具设置) →没有此类斜坡、ADC 基线是稳定的。
我附上了以下两个配置文件、以及一个在使用我们的配置时显示偏置的 ADC 时域图。
我们的配置(显示斜坡):
sensorStop
flushCfg
dfeDataOutputMode 1
通道
Cfg 15 7 0 adcCfg 2
1 adcbufCfg –1
0 1 1 profileCfg 0 60 100 9.83 76.26 0 39.107 1 128 2000 0 36 chirpCfg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
chirpCfg 1 1 0 0
0 0 2 chirpCfg 2
0
0 0 0 4 帧 Cfg 0 2 103 0 100
1 0 低功耗
0 0 guiMonitor –1 1 0 0 0 0 0
1 cfar-1 0 1 8 3 0 15 cfarCfg –1 1 0 4 0
compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 –1 0 1 0 1 0 –1 0 1 0 1 0 –1 0 1 0 1 0 –1
0 measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
CQRxSatMonitor
0 3 4 19 0 CQSigImgMonitor 0 31 4 analogMonitor 0

演示可视化工具的默认配置(无斜坡):

我的问题:
-
根本原因是什么 ADC 数据(在时域中)中的斜坡/偏置的振幅是多少?
-
为什么它在我们的配置中可见、但在演示可视化工具配置中不可见?
-
哪些参数(profileCfg / adcCfg / chirpCfg / frameCfg 等)最有可能负责?
-
建议采用什么方法来消除或减少此问题?
非常感谢您的支持!