This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA970:4 线 LVDT 传感器

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA970, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1571260/pga970-4-wires-lvdt-sensors

部件号:PGA970
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具/软件:

您好、  

我在带 SPI 连接的笔记本电脑上使用 PGA970EVM SW (usb2any)、但我不会使用 PGA970 评估板、只是使用 PGA970 芯片。

我使用带 4 线 LVDT 配置的 PGA970。 我将 seconday 连接到 S1P 和 S1N 输入上。 连接 4 线传感器的正确方法是否正确?

我正在使用标准固件版本 1.6、但我看不到输出上的任何变化...仍然为 0V。 只有在 DAC REG 上手动写入时、我才会看到输出变化、但当然与传感器无关。

我应该更改一些参数吗?

谢谢、此致。

梅尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mel:  

    欢迎来到 E2E!

    有两种方法来配置 4 线 LVDT:

    通用固件中没有线性化算法。 因此、如果要更改输入、您不会看到输出有任何变化。 您必须根据您的传感器和系统要求自行编写线性化算法。  

    谢谢、

    Maggie