请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1571260/pga970-4-wires-lvdt-sensors
部件号:PGA970主题中讨论的其他器件: USB2ANY
工具/软件:
您好、
我在带 SPI 连接的笔记本电脑上使用 PGA970EVM SW (usb2any)、但我不会使用 PGA970 评估板、只是使用 PGA970 芯片。
我使用带 4 线 LVDT 配置的 PGA970。 我将 seconday 连接到 S1P 和 S1N 输入上。 连接 4 线传感器的正确方法是否正确?
我正在使用标准固件版本 1.6、但我看不到输出上的任何变化...仍然为 0V。 只有在 DAC REG 上手动写入时、我才会看到输出变化、但当然与传感器无关。
我应该更改一些参数吗?
谢谢、此致。
梅尔