工具/软件:
尊敬的专家:
在标准模式 I2C 下使用 TMP75 时、客户测试表明 SDA_RISE 时间为 731.5ns/SCL_RISE 时间为 771ns/SDA_HOLD 时间为 2.687us。 所有这 3 个值都超出了数据表中快速模式的时序要求中列出的范围。 虽然这些参数满足 I2C 标准中的标准模式要求。 因此、我的客户想确认在使用 TMP75 时、这些参数在 I2C 标准模式下是否正常?

BR、
制造商
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的专家:
在标准模式 I2C 下使用 TMP75 时、客户测试表明 SDA_RISE 时间为 731.5ns/SCL_RISE 时间为 771ns/SDA_HOLD 时间为 2.687us。 所有这 3 个值都超出了数据表中快速模式的时序要求中列出的范围。 虽然这些参数满足 I2C 标准中的标准模式要求。 因此、我的客户想确认在使用 TMP75 时、这些参数在 I2C 标准模式下是否正常?

BR、
制造商
尊敬的 Meredith:
数据表中没有有关标准模式时序要求的数据。 如果客户要在标准模式下使用此模式、他们应该遵循哪些时序要求? I2C 标准呢?
如前所述、在快速模式下、不仅保持时间、上升时间还高于数据表中的最大值、这使得客户对如何在标准模式下使用感到困惑。
此外、如果 没有问题、为什么我们在数据表中列出最长保持时间、这个参数实际上意味着什么?
只要不违反其他参数、就不会出现违反最大保持时间的问题、
BR、
制造商