This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP75:标准模式时序要求

Guru**** 2558740 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1569277/tmp75-standard-mode-timing-reuquirement

器件型号:TMP75


工具/软件:

尊敬的专家:

在标准模式 I2C 下使用 TMP75 时、客户测试表明 SDA_RISE 时间为 731.5ns/SCL_RISE 时间为 771ns/SDA_HOLD 时间为 2.687us。 所有这 3 个值都超出了数据表中快速模式的时序要求中列出的范围。 虽然这些参数满足 I2C 标准中的标准模式要求。 因此、我的客户想确认在使用 TMP75 时、这些参数在 I2C 标准模式下是否正常?

 

BR、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

     只要不违反其他参数(例如下一个时钟的建立时间)、就不会违反最大保持时间。 违反保持时间最小值将导致 TMP75 故障。

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meredith:  

    数据表中没有有关标准模式时序要求的数据。 如果客户要在标准模式下使用此模式、他们应该遵循哪些时序要求? I2C 标准呢?  

    如前所述、在快速模式下、不仅保持时间、上升时间还高于数据表中的最大值、这使得客户对如何在标准模式下使用感到困惑。  

    此外、如果 没有问题、为什么我们在数据表中列出最长保持时间、这个参数实际上意味着什么?

     只要不违反其他参数、就不会出现违反最大保持时间的问题、

    BR、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    数据最大保持时间可以过去。 最大时钟上升时间和数据上升下降时间可以忽略。 如果 上升和下降时间太慢、则会影响保持和建立时间。

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meredith:  

    感谢您的答复、我可以理解、只要客户的上升和下降时间随之而来 I2C 标准模式 标准、它不会影响保持和建立时间以及通信? 因为我们没有 标准模式下的 NY 数据引用 选择磁性元件。  

    BR、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    TMP75 遵循 I2C 标准模式的标准。

    此致、

    Meredith McKean