This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:如果示例未通过 CCS 编译、如何在 CCS 中查看栈使用情况。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, AWR2944EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1570568/awr2944evm-how-to-view-stack-usage-in-ccs-if-the-example-is-not-build-via-ccs

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件:AWR2944

工具/软件:

尊敬的 TI:

 CCS 中的栈使用情况视图显示以下消息。 但 雷达工具箱 v3.10.0.5 中的这个 AWR2944 HECR 示例 无法在 CCS 中构建。 如何在 CCS 中查看栈使用情况?

“Stack Usage 视图以图形方式显示项目的栈使用详细信息。

必须首先成功构建工程。 点击此处构建工程...“

雷达电路板:AWR2944EVM Rev D.

Radar Toolbox:radar_toolbox_3.10.0.5

示例: 高端角雷达

路径:radar_toolbox_3_10_00_05\source\ti\examples\Automotive_ADAS_and_Parking\high_end_cordder_radar\demo\awr2944 src)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否尝试下载最新的 Radar Toolbox 版本并尝试这些适用于 HECR 的 projectspec 文件? 它们应该起作用。

    此致、

    Gabriel