请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR2944EVM主题中讨论的其他器件:AWR2944、
工具/软件:
尊敬的 TI:
CCS 中的栈使用情况视图显示以下消息。 但 雷达工具箱 v3.10.0.5 中的这个 AWR2944 HECR 示例 无法在 CCS 中构建。 如何在 CCS 中查看栈使用情况?
“Stack Usage 视图以图形方式显示项目的栈使用详细信息。
必须首先成功构建工程。 点击此处构建工程...“
雷达电路板:AWR2944EVM Rev D.
Radar Toolbox:radar_toolbox_3.10.0.5
示例: 高端角雷达
路径:radar_toolbox_3_10_00_05\source\ti\examples\Automotive_ADAS_and_Parking\high_end_cordder_radar\demo\awr2944 src)

谢谢。