请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWRL6844工具/软件:
大家好!
有一种技术可以在级联设计的情况下补偿频率不匹配(此处为 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/1023/signalPrcesssing_5F00_userguide_5F00_4chipCascade.pdf 第 4.2 章和 5.1.1 章)
我的问题是:
- 使用 这种技术可以实现多高的精度?
假设我们有单芯片设计(非级联)、我需要尽可能缩短馈线。 在这种情况下、输送线长度不会平衡、偏差可能大于 λ。
- 它可以用于补偿超过 λ 的供电线不平衡吗?
我知道、对于第 4.2 章中的校准矩阵、Δ P 是距离库偏差(转化为频率误差)。 根据 rangeFFT 配置文件的形状、可对实际参考目标位置进行插值。 我想,插值可能会给我必要的子范围精度来补偿馈线长度低至亚波长范围。
谢谢!