请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWRL1432工具/软件:
TI 团队大家好、
我提供了一个基于 AWRL1432 的定制电路板、配置为 1.8V BOM 优化型选项。 请您帮助确认以下内容:
-
在该配置中、VDDA_12RF 电源轨(引脚 L4 和 M4)是否应处于~1.2V 的片上生成电压?
-
如果是、在去耦电容器 C42(连接到 VDDA_12RF)上探测大约 1.2V 的电压是否正确?
-
同样、VDDA_10RF 轨(引脚 L3 和 M3)是否片上为~1.0V、是否应该在去耦电容器 C36/C37 上测量~1.0V 电压?


谢谢!
Jn