This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432:AWRL1432(1.8V BOM 优化)- VDDA_12RF (L4/M4) 上的预期电压

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1570041/awrl1432-awrl1432-1-8-v-bom-optimized-expected-voltage-on-vdda_12rf-l4-m4

器件型号:AWRL1432


工具/软件:

TI 团队大家好、

我提供了一个基于 AWRL1432 的定制电路板、配置为 1.8V BOM 优化型选项。 请您帮助确认以下内容:

  1. 在该配置中、VDDA_12RF 电源轨(引脚 L4 和 M4)是否应处于~1.2V 的片上生成电压?

  2. 如果是、在去耦电容器 C42(连接到 VDDA_12RF)上探测大约 1.2V 的电压是否正确?

  3. 同样、VDDA_10RF 轨(引脚 L3 和 M3)是否片上为~1.0V、是否应该在去耦电容器 C36/C37 上测量~1.0V 电压?

谢谢!

Jn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    一位硬件专家会尽快回复您。

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) 是的、 VDDA_12RF 电源轨引脚应在片上生成的电压为 1.2V。

    2) 是的、在 C42 上测量 1.2V 是正确的。

    3) 是的、 VDDA_10RF 电源轨应在片上生成的 1V 电压下测量、并可在 C36 或 C37 上进行测量

    此致、

    Sreedeep