This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:DCA1000 + AWR2944EVM

Guru**** 2558510 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM, DCA1000EVM, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1565100/awr2944evm-dca1000-awr2944evm

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVMAWR2944

工具/软件:

TI 团队大家好、

我当时使用的是 AWR2944EVM 和 DCA1000。 我之前观看了 DCA1000 培训视频和相关的 pdf。  

但是、每当我将一个 micro-USB 连接到 DCA 电路板上的 RADAR_FTDI 端口时、我的设备管理器中不会显示 FTDI 端口。 但是、当我将 micro-USB 连接到 AWR 电路板的 FTDI 端口时、设备管理器中确实会显示 FTDI 端口。 虽然这似乎是一个临时的解决方案、但我在 mmWave studio 输出中遇到“Connection Failed:Calling_Connect、Target Returned 3“错误(附加了 picures)。 此外、“RS232 连接状态“在 RADAR_API 中保持断开状态(已连接图片)。 您能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    使用 AWR2944EVM 时、USB 应仅连接到 AWR2944EVM 上的 FTDI 端口。 使用 请勿使用 AWR2944EVM 将 USB 连接到 DCA1000EVM 上的任何端口 。 AWR2944EVM 用户指南的第 2.9 节对此进行了介绍。

    此外、对于 AWR2944EVM、应使用进行 RS232 连接 最高数字 FTDI 端口。 例如、如果您看到如下所示的四个端口实例化、则需要选择 COM109 用于 RS232 连接。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Adrian!

    我遵循了您提到的步骤。 现在、唯一的 micro-USB 连接到 AWR2944EVM 的 FTDI 端口、如下图所示

    这一次、XDS 端口从设备管理器中消失。 但是、根据您的建议、我确实为 RS232 连接选择了编号最大的 FTDI 端口

    但是、 “RS232 连接状态“仍保持断开状态


    并且输出误差相同

    您能否仔细研究一下、看看您是否可以为我提供一些其他建议?

    此致、

    Sabbir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否确认是否遵循了给电路板加电的要求 解决方案 您插入 USB 吗?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    谢谢! 这是我不知道的。 然而,它似乎是完美的工作现在。 我不太确定问题是什么。 我按了一次或两次重置按钮、然后按照建议的顺序再次尝试。 如果我记得没错、大部分时间我在给电路板上电之前插入 USB。 我也尝试了相反的,虽然。 我仍然不确定具体问题是什么、但我很高兴它能奏效。

    再次感谢您的指导!

    此致、
    Sabbir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您指出这一点。 它是有效的。 但是、我遇到了 DCA1000 板上的 FPGA 的一些问题。 DCA1000 板上的绿色 FPGA_DONE_LED 似乎未亮起。 我尝试刷写 FPGA 映像、但无法刷写。 由于在将 USB 连接到 FPGA_JTAG (J4) 时、两个新的 COM 端口(如 DCA1000EVM 数据采集卡用户指南的 FPGA 编程部分中所述)不会显示在我的设备管理器中。 但我的系统中已经安装了 FTDI 驱动程序。 出于同样的原因,钻石编程器无法检测到它。

     

    我认为、出于同样的原因、在 mmWave Studio 软件的 DCA1000 设置阶段、FPGA 版本从未出现。

    此外、我之前观看了 TI 的 DCA1000 培训视频 4、但在我的例子中、GUI 永远不允许我设置时钟配置和 LVDS 通道配置、这与视频中的情况不同。

    您能帮我解决这些问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于 AWR2944、时钟速率是固定的、因此预计您无法配置时钟。

    为 DCA1000 上电时、您是否看到任何 LED 亮起?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的澄清。 为 DCA1000 上电后、只有 5V LED 亮起、其他没有。

    此致、

    Sabbir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您过去的指导。 现在、我有点卡在 FPGA 情况下。 您能帮我解决这个问题吗?

    此致、

    Sabbir