主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM、 AWR2944
工具/软件:
TI 团队大家好、
我当时使用的是 AWR2944EVM 和 DCA1000。 我之前观看了 DCA1000 培训视频和相关的 pdf。
但是、每当我将一个 micro-USB 连接到 DCA 电路板上的 RADAR_FTDI 端口时、我的设备管理器中不会显示 FTDI 端口。 但是、当我将 micro-USB 连接到 AWR 电路板的 FTDI 端口时、设备管理器中确实会显示 FTDI 端口。 虽然这似乎是一个临时的解决方案、但我在 mmWave studio 输出中遇到“Connection Failed:Calling_Connect、Target Returned 3“错误(附加了 picures)。 此外、“RS232 连接状态“在 RADAR_API 中保持断开状态(已连接图片)。 您能帮我解决这个问题吗?