请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1843BOOST工具/软件:
您好的团队、
我正在使用具有仅 UART 输出的 IWR1843BOOST、目标范围最大为 50m。
我需要 检测点 TLV 包括在内 零多普勒(0 多普勒) RTD 电阻值。
-
哪个 SDK 或 Radar Toolbox 演示最适合获取仍包含这些零多普勒点的 TLV 数据?
-
哪些关键
.cfg命令或设置可确保 0 多普勒点出现在 TLV 中?