This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843BOOST:如何通过 UART 在“检测点“TLV 中保持零或接近零的多普勒点?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1571602/iwr1843boost-how-to-keep-zero--or-near-zero-doppler-points-in-the-detected-points-tlv-over-uart

器件型号:IWR1843BOOST


工具/软件:

您好的团队、  
我正在使用具有仅 UART 输出的 IWR1843BOOST、目标范围最大为 50m。

我需要 检测点 TLV 包括在内 零多普勒(0 多普勒) RTD 电阻值。

  1. 哪个 SDK 或 Radar Toolbox 演示最适合获取仍包含这些零多普勒点的 TLV 数据?

  2. 哪些关键.cfg命令或设置可确保 0 多普勒点出现在 TLV 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vardhan:

    根据我的理解、您应该在点云中接收到零多普勒物体。 SDK 演示将 流式传输零多普勒检测。  

    在 SDK 演示中、还可以根据您的要求启用或禁用离合器移除。

    此致、

    Samhitha