https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1572092/tmp63-tmp6331dyar
部件号:TMP63工具/软件:
您好、
你好。
客户反馈、他们发现收到的器件 (PN#TMP6331DYAR) 有 1pc 的问题、存在低电阻值(2.45k Ω)。
这些电阻器已经在室温下使用 LCR 表 (~25°C) 测量了电阻值。 另 请注意、TMP6331DYAR 是在 25°C 条件下 100kΩ 标称电阻的额定容差为±1%时的额定容差、作为 PTC 热敏电阻、其电阻在温度较高时应增大、在温度较低时应减小。 鉴于此、测得的 2.45 千欧姆电阻值似乎与预期的规格有很大偏差。
是否应应用任何特殊的测量条件(例如偏置电压,测试频率,特定设置要求)来获得正确的电阻值?
您能帮助审核并提供建议吗?
谢谢。
此致、
Kent