This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP63:TMP6331DYAR

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP63

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1572092/tmp63-tmp6331dyar

部件号:TMP63


工具/软件:

您好、

你好。

客户反馈、他们发现收到的器件 (PN#TMP6331DYAR) 有 1pc 的问题、存在低电阻值(2.45k Ω)。

这些电阻器已经在室温下使用 LCR 表 (~25°C) 测量了电阻值。 另 请注意、TMP6331DYAR 是在 25°C 条件下 100kΩ 标称电阻的额定容差为±1%时的额定容差、作为 PTC 热敏电阻、其电阻在温度较高时应增大、在温度较低时应减小。  鉴于此、测得的 2.45 千欧姆电阻值似乎与预期的规格有很大偏差。

是否应应用任何特殊的测量条件(例如偏置电压,测试频率,特定设置要求)来获得正确的电阻值?

您能帮助审核并提供建议吗?

谢谢。

此致、

Kent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kent:

    使用 TMP6x 器件时、需要了解的关键点是它们是有源硅器件、而不是 NTC 等无源器件。 因此、它们的电阻不能直接使用 LCR 表进行测量。

    首先、必须使用电流源或偏置电阻器正确偏置 TMP63、如下所示:

    对于 TMP63、偏置电阻应为 100k Ω。 正确的是、在 25°C 时、TMP63 应该约为 100K Ω。 这意味着 25°C 时 TMP63 上的电压应该是 Vbias 的一半。  

    要获得电阻、客户必须测量 TMP63 上的电压、并根据流过 Rbias 和 TMP63 的电流计算电阻。

    如果客户尚未使用 100K Ω 偏置电阻器、请建议其使用该电阻器、测量 PTC 两端的电压、然后计算电阻。 之后、它们应该得到正确的电阻值。

    此致

    -亚历克斯·汤普森