This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3021-Q1:低压模塑

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC3021-Q1, HDC3021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1569411/hdc3021-q1-low-pressure-molding

器件型号:HDC3021-Q1
主题: HDC3021 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

在我们的某个产品中、我们使用 HDC3021-Q1 湿度和温度传感器。 根据规定、该器件带有一个聚酰亚胺胶带、盖住湿度传感器元件的开口。

我们计划使用保护 PCB 上的电子元件 低压模塑 (LPM) 本次演示。 在设计时、模制材料将以大约结束的厚度封装 PCB 传感器元件顶面以下 1mm 。 我们的目的是在 LPM 过程中将原聚酰亚胺胶带固定到位、以保护传感器开口。

在继续之前、我们想澄清以下事项:

  1. 热影响 –在 LPM 期间,注塑材料(通常是聚酰胺)在大约 180–220°C 的温度下被注射。 此温度是否会对传感器元件本身产生负面影响(例如,通过干燥或以其他方式改变感应结构的内部凝胶)?

  2. 聚酰亚胺胶带的耐用性 –LPM 的高温和高压条件是否会损坏、变形或降低盖住传感器开口的聚酰亚胺胶带的保护能力?

简而言之、将带有保护性聚酰亚胺胶带的 HDC3021-Q1 暴露在 LPM 封装是否安全、或者我们是否应该考虑保护传感器元件的替代方法?

在推进我们的设计之前、您就此提供的指导对我们非常有价值。


此致
Ognyan Dimitrov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ognyan、  

    保护胶带盖可以承受高温、所以 我认为应用温度还可以。  从我在网上看到的、LPM 通常是无溶剂的、这很好;最好防止接触挥发性化学品、如溶剂或其他可能影响传感器精度的无机化合物。 但我不确定低压。 我可以在此处再次咨询我们的技术人员以获得更详细的指导。 如果您计划使用特定的 LPM 供应商/器件型号、请告诉我、以便我们进行查看。

    此致、

    Sakeenah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ognyan、  

    几个后续问题:  

    1) 180-220C 暴露的时间是多久? 高温会使传感器干燥、但不会影响其结构或保护胶带。 您 应在组装/制造后再水合器件(遵循数据表中的建议)、以恢复 RH 精度。  

    2) 使用的压力是多少?  

    此致、

    Sakeenah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakeenah:

    过程详细信息如下:


    注射压力:2kg/cm2
    注塑时间:4 秒
    保持时间:5 秒
    冷却时间:30 秒
    注塑速度:400 转/分。
    保持速度:500 转/分。
    储罐温度:205°C
    枪温:210°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ognyan、  

    此 LPM 过程听起来不错。 作为 启动该过程的一种良好做法、我建议使用几个 HDC3021 来连接 LPM、然后将它们与一些控制单元进行比较(撕掉胶带并进行光学检查)、以便仔细检查是否没有任何东西进入传感器腔体;不过、我真的不存在主要问题、这更适合进行尽职调查。  

    在完成所有高温步骤(例如焊接和 LPM)后、 传感器聚合物可能会干燥、因此请按照再水合程序恢复 RH 精度(如数据表中所述) :25°C 和 50%RH、持续 5 天。  遵循此再水合程序可使聚合物在回流后正确沉降并恢复到校准的 RH 精度。

    最后、与往常一样、湿度传感器容易受到化学污染、只需确保所有材料都不包含任何有问题的挥发性化学品或溶剂(请参阅 HDC302x 器件用户指南中要避免的非详尽化学品列表)。  

    否则、我对所述的组装流程没有任何重大顾虑。 祝您好运、如果您有任何其他问题、欢迎随时回来解答。  

    此致、

    Sakeenah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakeenah:

    感谢您的详细答复! 从我们的角度来看、主题已解决、线程可能已关闭。