This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:启用 IQMM 后、观察到 0.4 度随机干扰

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1563868/awr2243-a-0-4-deg-random-interference-is-observed-after-enabling-iqmm

器件型号:AWR2243


工具/软件:

团队、

客户在  rfInitCalib.calibEnMask 的 mmwave_link_spi_22xx.c 中启用 RX IQMM 选项后发现问题

这种现象是在 250 米长的目标上观察到 0.4 度随机干扰。 如果它们禁用 RX IQMM 选项、则不会观察到这种干扰。

现在我们想知道:

1. RX IQMM 选项是否会导致上述问题?

2.我相信我们可以在实模式下禁用 RX IQMM 选项,我们可以在复模式下禁用 IQMM 选项吗?

此致、

Shawn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shawn、

    “干扰“是指 在距离 FFT 频谱中观察到杂散吗?  客户能否提供显示问题的捕获?

    Iq 失速启用不应导致任何杂散或干扰。

    我想您可以在实数模式和复数模式下禁用 IQ 失配校准(我将确认)。

    此致、

    Ali

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    此图片可用作参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shawn、

    数据变化很大、差异仅为 1dB。  您能使用一些平均值来“测量“频谱吗?  此外、这两张图是否都使用了相同的样本数量?  在中、这 2 个图看起来它们之间的频谱分辨率不同。

    此致、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在图中、x 轴表示角度(°)、y 轴表示功率频谱(以 dB 为单位)。 我们的雷达是一个 6T8R 系统。 其虚拟通道表示为 TX1-RX1、TX1-RX2、...、TX6-RX8。

    测试场景:在黑暗的房间环境中对雷达进行一次校准。 校准后、雷达重新启动。 在相同的环境中、设置了一个 0°角度的测试目标。

    之前、我们根据默认设置启用 RX IQMM、并多次重新启动系统进行测试。 有超过 15%的概率,如图所示的情况会发生:

    (1) 左图是 2D-FFT 之后、使用 5 个虚拟通道 TX1-RX1、TX1-RX2、TX1-RX3、TX1-RX4 和 TX1-RX5 来执行 DBF 而获得的功率频谱。 频谱的峰值位于 1°位置。

    (2) 右图显示了使用 4 个虚拟通道 TX1-RX1、TX2-RX1、TX3-RX1 和 TX4-RX1 获得的功率频谱。 频谱的峰值位于 0°处。
    从测量角度结果来看、接收器之间的相位差存在误差、这会导致测量角度结果出现偏差。

    关闭 RX IQMM 后、我们在相同条件下重复启动 200 次系统。 此后、这种偏差从未再次发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我将审核这些信息、并尽快提供反馈。

    此致、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否同时使用引导时校准和定期运行时 RX IQ MM 校准?

    您提到了在暗室中完成的校准 — 是否在运行时恢复这些校准?    

    由于您提到此错误在启动时发生的时间为 15%、因此所有测试都在暗室中进行(即没有外部干扰)。

    此致、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 μ s、尚未启用运行时校准。

    2、我们不恢复;

    3、是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉耽误你的时间。

    我正在与其他团队成员核实这一点。  您是否使用 T.I EVM?  或者这是您自己的设计。

    0.4 度似乎是非常小的误差。  您尝试实现的角分辨率是多少?

    此致、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想分享以下文档:  级联一致性和移相器校准

    本应用手册指向专门针对级联系统的校准策略。 请参阅下面的摘要。  请查看本文档、我可以澄清您可能遇到的任何问题。

      

    此致、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请告诉我、该应用手册是否有助于回答您的问题。

    谢谢、

    Ali