工具/软件:
团队、
客户在 rfInitCalib.calibEnMask 的 mmwave_link_spi_22xx.c 中启用 RX IQMM 选项后发现问题
这种现象是在 250 米长的目标上观察到 0.4 度随机干扰。 如果它们禁用 RX IQMM 选项、则不会观察到这种干扰。
现在我们想知道:
1. RX IQMM 选项是否会导致上述问题?
2.我相信我们可以在实模式下禁用 RX IQMM 选项,我们可以在复模式下禁用 IQMM 选项吗?
此致、
Shawn
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
团队、
客户在 rfInitCalib.calibEnMask 的 mmwave_link_spi_22xx.c 中启用 RX IQMM 选项后发现问题
这种现象是在 250 米长的目标上观察到 0.4 度随机干扰。 如果它们禁用 RX IQMM 选项、则不会观察到这种干扰。
现在我们想知道:
1. RX IQMM 选项是否会导致上述问题?
2.我相信我们可以在实模式下禁用 RX IQMM 选项,我们可以在复模式下禁用 IQMM 选项吗?
此致、
Shawn
在图中、x 轴表示角度(°)、y 轴表示功率频谱(以 dB 为单位)。 我们的雷达是一个 6T8R 系统。 其虚拟通道表示为 TX1-RX1、TX1-RX2、...、TX6-RX8。
测试场景:在黑暗的房间环境中对雷达进行一次校准。 校准后、雷达重新启动。 在相同的环境中、设置了一个 0°角度的测试目标。
之前、我们根据默认设置启用 RX IQMM、并多次重新启动系统进行测试。 有超过 15%的概率,如图所示的情况会发生:
(1) 左图是 2D-FFT 之后、使用 5 个虚拟通道 TX1-RX1、TX1-RX2、TX1-RX3、TX1-RX4 和 TX1-RX5 来执行 DBF 而获得的功率频谱。 频谱的峰值位于 1°位置。
(2) 右图显示了使用 4 个虚拟通道 TX1-RX1、TX2-RX1、TX3-RX1 和 TX4-RX1 获得的功率频谱。 频谱的峰值位于 0°处。
从测量角度结果来看、接收器之间的相位差存在误差、这会导致测量角度结果出现偏差。
关闭 RX IQMM 后、我们在相同条件下重复启动 200 次系统。 此后、这种偏差从未再次发生。
您好、
我想分享以下文档: 级联一致性和移相器校准
本应用手册指向专门针对级联系统的校准策略。 请参阅下面的摘要。 请查看本文档、我可以澄清您可能遇到的任何问题。

此致、
Ali