请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWRL1432工具/软件:
您好、
1.8V 和 1.2V 输出之间的时间差是多少? 我们使用 AWRL1432 BOM 优化型 1.8V 拓扑、1.8V 稳定时间和 1.2V 输出时间差约为 810us。
这是正确的吗? 还是出了问题? (请参阅下图,CH4、CH2)

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.