This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432:如果使用 1.8V BOM 优化型拓扑、1.8V 和 1.2V 输出之间的时间差是多少?

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1571694/awrl1432-what-is-the-time-difference-between-1-8v-and-1-2v-output-if-using-1-8v-bom-optimized-topology

器件型号:AWRL1432


工具/软件:

您好、

1.8V 和 1.2V 输出之间的时间差是多少? 我们使用 AWRL1432 BOM 优化型 1.8V 拓扑、1.8V 稳定时间和 1.2V 输出时间差约为 810us。

这是正确的吗? 还是出了问题? (请参阅下图,CH4、CH2)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    我已经联系了我们的一位硬件工程师。 请给一天或两天时间回复您。

    此致、

    Sreedeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:
       我没有看到 1.2V 出现太多问题。 它将由内部逻辑处理。 但是、1.8V 的唤醒时序控制(相对于 nRESET)与 ME 有关。 在 NRESET 释放之前、请确保 1.8V 斜升并稳定。 考虑向 nRESET 信号添加延迟元件(与非门,RC 延迟)。

    谢谢、
    Sivaprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sivaprasad、

    您是对的、我们还注意到在释放 nRESET 之前、1.8V 应该保持稳定。