This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP235:TMP235 之后需要跟随器

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1571852/tmp235-follower-needed-after-tmp235

器件型号:TMP235


工具/软件:

您好:

我们需要调整 TMP235 的输出增益和失调电压。 为此、我们需要在传感器后使用 OP、电路如下:

我们是否需要在传感器之后添加跟随器、或者可以将传感器的输出连接到 R12?

提前感谢。

Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:

    我建议将跟随器放在传感器后面。

    这是因为 TMP235 的灌电流能力非常有限。 对于 TMP235 的输出电压范围 (~ 0-2V)、我计算出流出传感器的电流范围为–20uA 至+20uA。 该值太高、器件无法灌入(尽管为其提供源没有问题)。 添加缓冲器将导致运算放大器 驱动负载、而不是驱动传感器。 您可以再次检查您使用的运算放大器的灌电流和拉电流能力是否超过 20uA。  

    我使用和不使用缓冲器对电路进行了仿真。 使用缓冲器时、传感器灌入的电流足够小、小于 1uA。

    请注意、在下面的仿真中、TMP235 估算为电压源 Vsense。

    如果没有缓冲器、I_sense 会变为 –20uA:  

    使用缓冲器时、I_sense 保持在–1uA 以上:

    如果有任何其他问题或疑虑、请告诉我!

    谢谢您、

    Hypatia Magyar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hypatia:

    感谢您的友好回答。

    在本例中、我想知道是否有类似的电流传感器、但具有更高的灌电流能力、或者是否有一个已经包含跟随器的电流传感器。

    非常感谢、

    Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:

    我们确实有几个能够灌入足够电流的温度传感器器件。 LMT87 可与 5V 电压轨配合使用。 但是、它具有负 mV/C 传感器增益、因此您必须重新设计电路的另一部分。 最终放大器可能会使负增益反转。

    此致、

    Hypatia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tomas、

    我有更新。 在我们这边有一些零件设计混乱,我之前的信息中错了。  TMP235 实际上完全能够灌入 20uA 的电流。 我也在实验室中确认了这一点。 根据这些信息、我认为不需要您的第一个缓冲区。

    我很抱歉的困惑!

    谢谢您、

    Hypatia