工具/软件:
您好:
我们需要调整 TMP235 的输出增益和失调电压。 为此、我们需要在传感器后使用 OP、电路如下:

我们是否需要在传感器之后添加跟随器、或者可以将传感器的输出连接到 R12?
提前感谢。
Tomas
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Tomas:
我建议将跟随器放在传感器后面。
这是因为 TMP235 的灌电流能力非常有限。 对于 TMP235 的输出电压范围 (~ 0-2V)、我计算出流出传感器的电流范围为–20uA 至+20uA。 该值太高、器件无法灌入(尽管为其提供源没有问题)。 添加缓冲器将导致运算放大器 驱动负载、而不是驱动传感器。 您可以再次检查您使用的运算放大器的灌电流和拉电流能力是否超过 20uA。
我使用和不使用缓冲器对电路进行了仿真。 使用缓冲器时、传感器灌入的电流足够小、小于 1uA。
请注意、在下面的仿真中、TMP235 估算为电压源 Vsense。
如果没有缓冲器、I_sense 会变为 –20uA:


使用缓冲器时、I_sense 保持在–1uA 以上:


如果有任何其他问题或疑虑、请告诉我!
谢谢您、
Hypatia Magyar