Thread 中讨论的其他器件: LDC2114、 LDC0851、 LDC3114
工具/软件:
您好:
我有一个应用、我们在该应用中检查传感器 LDC2112 前面是否存在金属目标。 我们发现了这个问题、即传感器的行为因目标在上电期间是否存在而异。 进一步调查表明、当上电期间有目标时、传感器似乎作为背景级别进行校准、即使距离的微小增加也会关闭输出、而输出应该保持开启更长时间(在没有目标的情况下上电时)。 我可以做些什么来缓解这种依赖性?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
我有一个应用、我们在该应用中检查传感器 LDC2112 前面是否存在金属目标。 我们发现了这个问题、即传感器的行为因目标在上电期间是否存在而异。 进一步调查表明、当上电期间有目标时、传感器似乎作为背景级别进行校准、即使距离的微小增加也会关闭输出、而输出应该保持开启更长时间(在没有目标的情况下上电时)。 我可以做些什么来缓解这种依赖性?
您好 Jakub、
这听起来像是器件的基线跟踪功能。 更多信息、请参阅数据表的第 8.1.9 节。 如果在目标存在的情况下开机、这将用于确定基线测量。 在 LDC2114 上、无法关闭基线跟踪。 对于类似的器件、LDC3114 还允许在“原始“模式下禁用基线跟踪。 如果您不希望使用基线跟踪、您还可以查看 LDC131x 和 LDC161x、甚至是 LDC0851 以寻找简单的开关型器件。
请参阅以下文章、其中讨论了如何调整基本增量速率、从而加快正常运行。
此外、以下应用手册的第 5.2 节讨论了基线复位的条件。
Jakub,
请参阅下面的应用手册。 对灵敏度影响最大的将是线圈尺寸以及与目标的距离。 一条良好的经验法则是、当目标最大为线圈直径的 50%时、您可以实现良好的分辨率。 例如、10mm 线圈在最远大约 5mm 的距离下也能正常工作。
传感器频率也会产生一些影响。 对于更远距离的应用、请使用较低的频率。
目标尺寸和电导率也会产生影响。 目标尺寸应至少与线圈一样大。 电导率较高的金属也会显示更多的电感变化。 铜和铝性能良好。