This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC2112:LDC2112 上电校准

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC2112, LDC2114, LDC0851, LDC3114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1566323/ldc2112-ldc2112-power-up-calibration

部件号:LDC2112
Thread 中讨论的其他器件: LDC2114LDC0851LDC3114

工具/软件:

您好:
我有一个应用、我们在该应用中检查传感器 LDC2112 前面是否存在金属目标。 我们发现了这个问题、即传感器的行为因目标在上电期间是否存在而异。 进一步调查表明、当上电期间有目标时、传感器似乎作为背景级别进行校准、即使距离的微小增加也会关闭输出、而输出应该保持开启更长时间(在没有目标的情况下上电时)。 我可以做些什么来缓解这种依赖性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jakub、

    这听起来像是器件的基线跟踪功能。  更多信息、请参阅数据表的第 8.1.9 节。  如果在目标存在的情况下开机、这将用于确定基线测量。  在 LDC2114 上、无法关闭基线跟踪。  对于类似的器件、LDC3114 还允许在“原始“模式下禁用基线跟踪。  如果您不希望使用基线跟踪、您还可以查看 LDC131x 和 LDC161x、甚至是 LDC0851 以寻找简单的开关型器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以重置上电期间采集的跟踪? 我们已经制造了十几块带有该芯片的 PCB、但在加电过程中、如果目标存在、则无法运行。 我可以移除目标、并启用快速跟踪功能后自行修复、但我需要知道传感器上电后是否直接存在目标

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下文章、其中讨论了如何调整基本增量速率、从而加快正常运行。

     LDC2114:开启和校准  

    此外、以下应用手册的第 5.2 节讨论了基线复位的条件。   

    https://www.ti.com/lit/an/snoa993a/snoa993a.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基线增量没有帮助、因为目标仍然存在、并且传感器未检测到目标。 获取原始数据会很棒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、这不是 LDC2114 上的选项。   您需要切换到上述其中一个器件来获取原始数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经购买了 LDDC3114。 我正在尝试在原始模式下使用它、但无法让 INTB 输出上的中断运行。 我有传感器连接到通道 0 和 1、通道 2 和 3 未在使能寄存器中连接和禁用。 无论我在 INTPOL 寄存器中设置什么、都不会触发中断

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jakub,

    在原始模式下、 当新数据可用时、应将中断置为有效。  在对寄存器进行任何更改之前、请确保将器件置于配置模式。  新寄存器更改完成后、您可以将其设置回正常操作。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为寄存器设置正确、因为传感器会对各种设置做出反应、并且读取这些寄存器将确认值正确。 我们遇到的更大问题是、当目标接近传感器时、原始信号的变化约为 1-2%。 这是非常小的。 您能推荐任何提高灵敏度的解决方案吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jakub,

    请参阅下面的应用手册。  对灵敏度影响最大的将是线圈尺寸以及与目标的距离。  一条良好的经验法则是、当目标最大为线圈直径的 50%时、您可以实现良好的分辨率。   例如、10mm 线圈在最远大约 5mm 的距离下也能正常工作。   

    传感器频率也会产生一些影响。  对于更远距离的应用、请使用较低的频率。    

    目标尺寸和电导率也会产生影响。  目标尺寸应至少与线圈一样大。  电导率较高的金属也会显示更多的电感变化。  铜和铝性能良好。

    https://www.ti.com/lit/an/snoaa76/snoaa76.pdf