请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWRL6844工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户对 GPIO 引脚有疑问。
例如、在引脚说明中、GPIO_0 分配给 A15 和 U12 引脚。

这是否意味着我可以同时为 GPIO_0 分配 A15 和 U12?
或者我应该为 GPIO_0 选择 ethier A15 或 U12 吗?
我认为 secone 是对的、因为其他信号名称也包含相同的引脚编号。
因此、如果 A15 用作另一个用途、我应该选择 U12;如果使用 U12、我应该选择 A15。
如果 A15 和 U12 均用作其他用途、则我不能使用 GPIO_0。 ->我的理解正确吗?
请检查此问题。谢谢。
此致、
追逐