This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844:有关 GPIO 引脚的问题

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1571177/awrl6844-question-about-gpio-pin

器件型号:AWRL6844


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户对 GPIO 引脚有疑问。

例如、在引脚说明中、GPIO_0 分配给 A15 和 U12 引脚。

这是否意味着我可以同时为 GPIO_0 分配 A15 和 U12?

或者我应该为 GPIO_0 选择 ethier A15 或 U12 吗?

我认为 secone 是对的、因为其他信号名称也包含相同的引脚编号。

因此、如果 A15 用作另一个用途、我应该选择 U12;如果使用 U12、我应该选择 A15。

如果 A15 和 U12 均用作其他用途、则我不能使用 GPIO_0。 ->我的理解正确吗?

请检查此问题。谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase:

    我们的一位硬件工程师会尽快答复您。

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zigang:

    感谢您的支持。

    如果有更新、请告知我。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zigang:

    如果有任何关于上述问题的更新、请告知我。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    为同一 GPIO 分配两个不同引脚的用例是什么?

    如果配置为输出、则可以将不同的引脚用作同一 GPIO。

    此外、如有必要、您可以尝试将同一 GPIO 布线到 PCB 上的两个不同引脚。

    此致、

    Sreedeep