This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3022:HDC3022:HDC3022DEJR 正湿度偏移

Guru**** 2572445 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC3022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1567833/hdc3022-hdc3022-hdc3022dejr-positive-humidity-offset

器件型号:HDC3022


工具/软件:

您好、

我们花了比预期更多的时间来回到这个问题,所以前一个线程被锁定。 因此、我继续在这里学习。

向我们提出的后续问题:

问:您能分享一些有关存储的详细信息吗? 这些器件是否直接从卷盘拿走到 PCBA、然后进行测试? 它们是否在这些步骤之间存储了一段时间? 如果是、在什么温度和湿度条件下? 它们是否存放在袋子里、如果是、那是什么? LDPE 材料或金属化 ESD 袋?

答:EMS 已确认 卷盘上有 MSL1 标记、没有应用特殊工艺(干腔)等。 这些部件直接从卷盘中取出、由 EMS 的拾取和放置机器进行组装。 对于这批部件、EMS 无法提供有关交付卷盘的包装袋的信息。

问:您是否有这些器件的批次信息或 NIST ID? 我可以在内部进行检查、以确保在我们的生产测试期间它们看起来正常。

A:批次 ID: 5030160ASC。 遗憾的是、此时我们无法从传感器读取 NIST ID、因为这需要更改设备固件。 请告诉我、这是否会为您提供关键信息。

问:我看到在测试条件下、这个数据似乎约为~40%RH、是否评估了任何其他 RH 水平? 如果是、您是在每个检查的湿度水平下看到相同的 RH 误差、还是它发生了变化?

答: 这些传感器的湿度偏移似乎相当稳定。 我们在不同的条件下进行了测试、结果是偏移量保持不变。

问:在 PCBA 过程中是否使用了免清洗焊锡膏、是否使用了任何电路板清洁剂? 如果是、您能否分享 MSDS、以便我可以评估是否存在任何可能导致污染(会影响 RH 准确度)的化学品?

答: 在我们的设计中、传感器安装在一个小型 PCB 上、之后、小型 PCB 作为一个元件焊接在一个较大的电路板上。 EMS 证实、在选择性焊接(小型传感器板连接到较大的传感器板)期间、它可能会暴露在助焊剂和焊料中。 除此之外、传感器可能会暴露在整个组装过程中所用的化学品迹线中。 传感器可能暴露于的化学品迹线如下:

3M 3764、热胶、 通用 3M Quadratrack 胶枪
快速 125 7mm 热胶 多用途 125 7mm
AIM、SAC305、Glowcore、Solderwire、leadless  
CRM SAC305 无引线 焊料、 选择性焊料
Alpha EF –6100 波焊通波-/选择者
Loctite 3609 SMD 胶水
Alpha OM-338、OM-338-T SAC405 焊膏



我们也一直在考虑烘烤和浸渍工艺。 与参考传感器相比、传感器似乎总是报告湿度值升高、因此我们不确定浸泡而不烘烤是否会产生任何影响。 据我们所知、样品在组装或运输过程中不会受到高湿性的影响、这使得我们认为 偏移是否是由其他因素引起的、除了真实的水分。

最近、我们的 EMS 制造了一批较小的样品、我们要求用手焊接传感器。 我们尚未完成调查、但结果似乎很有希望。

下面是一张图表图像、其中测试了 30 个较旧的选择性焊接样片。 我们将 HDC3022DEJR 报告的湿度值与校准后的湿度传感器进行了比较。 #列是样本 ID。 红色单元格表示与参考值相差 2.5 个或更多百分比单位的样本。 可以看到、很多有相当大的失调电压。



下面是一张较新手工焊接样片的图像。 样本数量较少、但似乎所有样本都报告的值都更接近参考传感器的值。



您是否认为由于焊接工艺的变化可能会发生类似的情况? 我们是否可以采取其他措施来限制焊接过程中的化学品暴露?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tuomas,

    感谢您提供所有这些详细信息。 PCBA 之后会进行再水合浸泡(25C/50%RH/5 天)、但不需要烘烤。 在您的情况下、烘烤可能会降低 RH 值、并且可能不需要重复执行。 如果这样做有效、您可能能够避免更改装配体。

    在组装的最后一步需要焊接湿度传感器、由于高温暴露和额外的化学暴露、该传感器无法通过额外的回流焊周期(或任何类型的波峰焊接)。 如果 HDCs 安装在传感器板上、同时使用胶水将传感器板安装在更大的板上、它们可能会释气并像您所见的那样使 RH 向上移位。 HDC 不需要直接接触这些化学品来产生 RH 漂移、而只是化学品释气可能足以污染器件的 VOC。

    手工焊接更有前景、因为在该过程中大概已去除化学暴露。 由于组装过程中存在太多潜在误差源、因此尝试额外的烘烤步骤来清除 RH 偏移可能会更容易、而不是尝试跟踪组装过程中的所有潜在误差源。

    此致

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您的反馈。 我认为我们确实将继续进行手工焊接。 现在、我们已使用多个样品进行了测试、尽管存在一些偏移、但它远小于 使用选择性焊接工艺连接的样品。 虽然我们不知道问题的确切来源、但我要将此问题标记为已解决。 我们基本上要努力将传感器与任何可能的蒸汽源隔离、我们也在尝试烘烤过程。

    此外、您是否了解任何可用于保护传感器引脚免受可能凝结的传感器安全保形涂层液体或环氧树脂? 我们的产品旨在用于非冷凝条件、但我们在测试中发现、在环境温度快速降低的几种情况下、可能会发生冷凝、并且可能会在传感器的引脚之间形成不必要的连接。 我当时想、有一些传感器可以安全地安装在传感器的周边、覆盖可以解决此问题的引脚。

    谢谢您、

    -Tuomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuomas:

    很高兴听到您的更新。 我会推荐  Humiseal 1B51NSLU  适用于保形涂层。 我们尚未在内部测试此保形涂层、以确认其对传感器而言是安全的、但其他客户已成功使用此涂层、因此这是我们目前的最佳建议。

    此致

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记提到、如果您要将保形涂层与 HDC3022 配合使用、则需要用聚酰亚胺胶带(如 Kapton 胶带)覆盖白色滤波器、以保护滤波器、从而使其上形成任何保形涂层。 如果过滤器上涂有涂层、则会阻碍过滤器将水蒸汽送入传感器的能力、从而使传感器无用。 遗憾的是、这将是一个手动过程、将胶带小心地贴在过滤器上、但这是最安全的选择。

    此致

    -亚历克斯·汤普森