工具/软件:
您好、
我们花了比预期更多的时间来回到这个问题,所以前一个线程被锁定。 因此、我继续在这里学习。
向我们提出的后续问题:
问:您能分享一些有关存储的详细信息吗? 这些器件是否直接从卷盘拿走到 PCBA、然后进行测试? 它们是否在这些步骤之间存储了一段时间? 如果是、在什么温度和湿度条件下? 它们是否存放在袋子里、如果是、那是什么? LDPE 材料或金属化 ESD 袋?
答:EMS 已确认 卷盘上有 MSL1 标记、没有应用特殊工艺(干腔)等。 这些部件直接从卷盘中取出、由 EMS 的拾取和放置机器进行组装。 对于这批部件、EMS 无法提供有关交付卷盘的包装袋的信息。
问:您是否有这些器件的批次信息或 NIST ID? 我可以在内部进行检查、以确保在我们的生产测试期间它们看起来正常。
A:批次 ID: 5030160ASC。 遗憾的是、此时我们无法从传感器读取 NIST ID、因为这需要更改设备固件。 请告诉我、这是否会为您提供关键信息。
问:我看到在测试条件下、这个数据似乎约为~40%RH、是否评估了任何其他 RH 水平? 如果是、您是在每个检查的湿度水平下看到相同的 RH 误差、还是它发生了变化?
答: 这些传感器的湿度偏移似乎相当稳定。 我们在不同的条件下进行了测试、结果是偏移量保持不变。
问:在 PCBA 过程中是否使用了免清洗焊锡膏、是否使用了任何电路板清洁剂? 如果是、您能否分享 MSDS、以便我可以评估是否存在任何可能导致污染(会影响 RH 准确度)的化学品?
答: 在我们的设计中、传感器安装在一个小型 PCB 上、之后、小型 PCB 作为一个元件焊接在一个较大的电路板上。 EMS 证实、在选择性焊接(小型传感器板连接到较大的传感器板)期间、它可能会暴露在助焊剂和焊料中。 除此之外、传感器可能会暴露在整个组装过程中所用的化学品迹线中。 传感器可能暴露于的化学品迹线如下:
|
3M 3764、热胶、 通用 3M Quadratrack 胶枪
|
|
快速 125 7mm 热胶 多用途 125 7mm
|
|
AIM、SAC305、Glowcore、Solderwire、leadless
|
|
CRM SAC305 无引线 焊料、 选择性焊料
|
|
Alpha EF –6100 波焊通波-/选择者
|
|
Loctite 3609 SMD 胶水
|
|
Alpha OM-338、OM-338-T SAC405 焊膏
|
我们也一直在考虑烘烤和浸渍工艺。 与参考传感器相比、传感器似乎总是报告湿度值升高、因此我们不确定浸泡而不烘烤是否会产生任何影响。 据我们所知、样品在组装或运输过程中不会受到高湿性的影响、这使得我们认为 偏移是否是由其他因素引起的、除了真实的水分。
最近、我们的 EMS 制造了一批较小的样品、我们要求用手焊接传感器。 我们尚未完成调查、但结果似乎很有希望。
下面是一张图表图像、其中测试了 30 个较旧的选择性焊接样片。 我们将 HDC3022DEJR 报告的湿度值与校准后的湿度传感器进行了比较。 #列是样本 ID。 红色单元格表示与参考值相差 2.5 个或更多百分比单位的样本。 可以看到、很多有相当大的失调电压。 
下面是一张较新手工焊接样片的图像。 样本数量较少、但似乎所有样本都报告的值都更接近参考传感器的值。 
您是否认为由于焊接工艺的变化可能会发生类似的情况? 我们是否可以采取其他措施来限制焊接过程中的化学品暴露?