请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1843BOOSTThread 中讨论的其他器件: UNIFLASH
工具/软件:
我通过 USB 连接 AWR1843BOOST、但未显示 COM 端口。 我使用了带有扩展名的 Uniflash 和在线版本、但没有奏效。 我还安装了一些驱动程序。 我已在另一台使用不同 USB 电缆的笔记本电脑上尝试过它。
可能是因为我尝试使用外部电源为其供电而出现了错误。 但我不这么认为。 我知道 当有人连接两个电源(USB 和插孔)时、PCB 具有内部保护功能。
也许我需要先在电路板上做些什么? SOP 跳线设置为 101(闪存编程)。 有什么想法吗? 提前感谢。 =)