This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:I CAN't READ COM 端口

Guru**** 2572455 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1573053/awr1843boost-i-can-t-read-com-port

器件型号:AWR1843BOOST
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:

我通过 USB 连接 AWR1843BOOST、但未显示 COM 端口。 我使用了带有扩展名的 Uniflash 和在线版本、但没有奏效。 我还安装了一些驱动程序。 我已在另一台使用不同 USB 电缆的笔记本电脑上尝试过它。

可能是因为我尝试使用外部电源为其供电而出现了错误。 但我不这么认为。 我知道 当有人连接两个电源(USB 和插孔)时、PCB 具有内部保护功能。

也许我需要先在电路板上做些什么? SOP 跳线设置为 101(闪存编程)。 有什么想法吗? 提前感谢。 =)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Carlos、

    感谢您的联系。 您使用的电源线的规格是什么? 您是否一直保持连接? 您使用的是什么操作系统? 如果您使用的是 Windows、是否能够验证在设备管理器下是否检测到 COM 端口? 我建议查看以下 有关 EVM 设置的雷达工具箱文档。  

    此致、

    Kristien