This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-PGA460:闪存编程问题

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, MSP-EXP430F5529LP, BOOSTXL-PGA460, MSP430F5529, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1573513/boostxl-pga460-flash-programming-problem

器件型号:BOOSTXL-PGA460
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430F5529LP、USB2ANY、 MSP430F5529UNIFLASH

工具/软件:

我在运行评估板 BOOSTXL-PGA460 时遇到问题。    我们有 MSP-EXP430F5529LP 电路板、BOOSTXL-PGA460 电路板和 BOOSTXLPGA460 子卡。  在基于 x64 的 Windows 11 企业版 PC 上运行。  出现 GUI、然后系统提示我选择.bat 文件。  此时会显示一条快速编程消息、并弹出一个包含“Batch Programming Failure“(批量编程故障)的对话框。 bat 文件与 ccs_base 和 user_files 目录位于同一个目录(使用的默认位置)中。  运行 one_time_setup.bat 时也会收到错误。  我看到一篇文章说 USB2ANY.dll、Microsoft.VisualBasic.powerpacks.vs.dll 和 PGA460Q1EVM-1.0.1.0.exe(或正在运行的任何版本)应该位于同一文件夹中 、但我没有看到 Microsoft.VisualBasic.powerpacks.vs.dll、这可能无关紧要。  电路板通过 USB 连接通电、我可以看到绿色和橙色 LED。  无法在 GUI 上完成闪存编程或获得“已连接“状态。  DATALOG 结果: 正在执行默认命令:>dslite --mode flash -c user_files/configs/MSP430F5529.ccxml -l user_files/settings/genered.ufsettings -e -f -v user_files/images/U2A_PGA46x.out DSLite 版本 8.0.1202 配置调试器(首次启动时可能需要几分钟)... 正在初始化注册数据库... 正在初始化:MSP430error:msp430:初始化仿真器时出错:未找到 USB FET LP-USB 已断开连接!
LP-USB 已断开连接!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    感谢您发布到传感器论坛!

    原本可能出现的情况是 MSP430 和 CCS 驱动程序未正确安装。 第 4.2 节 boostxlpga460-firmware.bat 批处理文件安装失败介绍了如何确保成功安装这些文件: PGA460 常见问题解答 (FAQ) 和 EVM 故障排除指南

    请告诉我这是否有帮助!

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alicia。  很遗憾、我没有看到任何解决问题的新问题。  第 4.2 节中的错误正是我得到的、我确实尝试了 Uniflash 选项、但没有成功。  我可能没有正确操作、但在运行一次性设置时仍出现错误。  我遵循个人笔记本电脑上记录的流程、遇到了同样的问题。  我怀疑驱动程序缺失或未被引用。  GUI Datalog 中的最后一行正在 初始化:MSP430error:msp430:initializing Emulator:No USB FET was found(初始化仿真器:未找到 USB FET)时出错。

    更新 — 一次性设置适用于我的个人笔记本电脑。 硬件状态为“Connected(已连接)“。  问题似乎与公司笔记本电脑有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我很高兴你能够让它在你的个人笔记本电脑上工作!

    对于公司笔记本电脑、 可能有一些安全措施阻止软件正确安装? 是否可以卸载公司笔记本电脑上的所有内容、然后以管理员身份重新安装、以查看这是否有帮助?

    此致、

    ~Alicia