主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430F5529LP、USB2ANY、 MSP430F5529、 UNIFLASH
工具/软件:
我在运行评估板 BOOSTXL-PGA460 时遇到问题。 我们有 MSP-EXP430F5529LP 电路板、BOOSTXL-PGA460 电路板和 BOOSTXLPGA460 子卡。 在基于 x64 的 Windows 11 企业版 PC 上运行。 出现 GUI、然后系统提示我选择.bat 文件。 此时会显示一条快速编程消息、并弹出一个包含“Batch Programming Failure“(批量编程故障)的对话框。 bat 文件与 ccs_base 和 user_files 目录位于同一个目录(使用的默认位置)中。 运行 one_time_setup.bat 时也会收到错误。 我看到一篇文章说 USB2ANY.dll、Microsoft.VisualBasic.powerpacks.vs.dll 和 PGA460Q1EVM-1.0.1.0.exe(或正在运行的任何版本)应该位于同一文件夹中 、但我没有看到 Microsoft.VisualBasic.powerpacks.vs.dll、这可能无关紧要。 电路板通过 USB 连接通电、我可以看到绿色和橙色 LED。 无法在 GUI 上完成闪存编程或获得“已连接“状态。 DATALOG 结果: 正在执行默认命令:>dslite --mode flash -c user_files/configs/MSP430F5529.ccxml -l user_files/settings/genered.ufsettings -e -f -v user_files/images/U2A_PGA46x.out DSLite 版本 8.0.1202 配置调试器(首次启动时可能需要几分钟)... 正在初始化注册数据库... 正在初始化:MSP430error:msp430:初始化仿真器时出错:未找到 USB FET LP-USB 已断开连接!
LP-USB 已断开连接!