This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843ISK:具有完整 CAN 接口(处理端和应用端)的 TI 应用示例

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843ISK, AWR6843AOP, MMWAVE-SDK, MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1568311/awr6843isk-ti-application-example-with-complete-can-interface-both-processing-and-application-side

器件型号:AWR6843ISK
主题中讨论的其他器件: AWR6843AOPMMWAVE-SDKMMWAVEICBOOST

工具/软件:

尊敬的先生/女士:

 我正在使用 AWR6843ISK 评估套件。

1) 我想知道、是否有任何基于 TI 雷达的示例应用可以使用完整的 CAN 接口(用于从雷达卡发送处理后的点云数据,通过 CAN 配置射频前端,以及在应用端处理接收的点云) ?

此致、

Mani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mani、

    我们没有所有这些规范的 CAN 示例、但我建议查看 Radar Toolbox CAN 集成用户指南和工程。 该工程是为 AWR6843AOP 创建的、但用户指南中说明了如何添加任何 MMWAVE-SDK 器件所需的大部分应用代码。 它通过 CAN 传输点云数据和其他 TLV、但不支持通过 CAN 进行配置解析。 可以修改现有的 CLI_TASK 和其他 CLI 写入和读取操作以利用 CAN 函数。

    如果这对集成有帮助、或者您对集成有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、kristien、

    感谢您的答复。

    我已经浏览了用户指南“C:\ti\radar_toolbox_2_30_00_12\source\ti\examples\Fundamentals\can_Integration\can_Integration\docs\can_Integration“ Data_Output Integration_User_Guide

    用户指南说明了需要为 CAN 线路用于以下配置设置开关设置:(随附的屏幕截图)

    1. AWR6843AOP EVM — 独立式

    AWR6843AOP EVM + MMWAVEICBOOST

     

    我的问题:

    可以了  AWR6843ISKEVM 和  MMWAVEICBOOST 卡、您能否确认 需要 使用这些卡为 CAN 线设置开关设置

     A.AWR6843ISK EVM — 独立版

     B.AWR6843ISK EVM + MMWAVEICBOOST

    此致、

    Mani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kristien:

    请确认用于 AWR6843ISK EVM 的 CAN 行的开关设置正确:

     A.AWR6843ISK EVM — 独立版

    B.AWR6843ISK EVM + MMWAVEICBOOST

    以选择 CAN 线路  对于 MMWAVEICBOOST、S1.1 必须设置为 ON

    此致、

    Mani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mani、

    您可以将开关 S1.1 设置为 ON、以便为两个 CAN 收发器正确多路复用 CAN 引脚。

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、kristien、

     感谢您的答复。

    我随附了 S1 开关的详细说明  AWR6843ISK EVM 独立卡、从“用户指南“中获取
    60GHz 毫米波传感器 EVM“供您参考。

    显示 S1.4 表示 CAN 连接器连接。

    我的问题:

    您的回复:您可以将开关 S1.1 设置为 ON、以便两个 CAN 收发器都正确复用 CAN 引脚。

    1.can 您确认我要一个 WR6843ISK EVM 独立版用于启用 CAN、我是否需要使用 s1.1 或 s1.4?

    您 之前的回复:

    “嘿、Mani、

    我们没有所有这些规范的 CAN 示例、但我建议查看 Radar Toolbox CAN 集成用户指南和工程。 该工程是为 AWR6843AOP 创建的、但用户指南中说明了如何添加任何 MMWAVE-SDK 器件所需的大部分应用代码。 它通过 CAN 传输点云数据和其他 TLV、但不支持通过 CAN 进行配置解析。 可以修改现有的 CLI_TASK 和其他 CLI 写入和读取操作以利用 CAN 函数“。

    我的问题:

    2.我已经完成了 链接“雷达工具箱 CAN 集成用户指南和项目“的用户指南。 并且很少进行澄清。

     您能否确认、您如何检查 CAN-FD 输出是否存在、您是通过连接“具有 CAN 功能的逻辑分析仪“还是使用 CAN USB 适配器 (提到 PCAN-USB FD)在物理线路上进行验证 

    3.如果我没有 具有 CAN 功能的逻辑分析仪“或使用 CAN USB 适配器 (提到 PCAN-USB FD) 、在这种情况下、请建议 如何确认示例正常工作、并且 CAN-FD 数据正在到达 CAN-FD 引脚?

    此致、

    Mani

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mani、

    1.can 你确认我 WR6843ISK EVM 独立版用于启用 CAN、我是否需要使用 s1.1 或 s1.4? [/报价]

    很抱歉这里的混淆。 正确的开关是 S1.4。 我参考了原理图、该原理图显示 CAN 开关设置与 60GHz 用户指南不同。

     您能否确认、您如何检查 CAN-FD 输出是否即将到来、您是通过连接“具有 CAN 功能的逻辑分析仪“还是使用 CAN USB 适配器 (提及 PCAN-USB FD)在物理线路上验证 

    已在具有 CAN 功能的逻辑分析仪(特别是 Saleae 逻辑分析仪)和 PCAN-USB FD CAN USB 适配器上验证了 CAN 集成示例。 我建议先尝试逻辑分析仪、因为它们在设置方面更宽容、因为您只需要两个连接 (CAN 线路之一和 GND)。

    [quote userid=“587611" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1568311/awr6843isk-ti-application-example-with-complete-can-interface-both-processing-and-application-side/6058848 如果我没有 具有 CAN 功能的逻辑分析仪“或使用 CAN USB 适配器 (提到 PCAN-USB FD) 、在这种情况下、请建议 如何确认示例正常工作以及 CAN-FD 数据是否到达 CAN-FD 引脚?[/quote]

    您需要另一个 CAN 节点才能使任何 CAN 网络正常工作、因此您唯一的选择是 将另一个具有 CAN 功能的微控制器连接到雷达 CAN 总线、采用相同的 CAN 位时序设置。 然后、您可以使用这个辅助 微控制器来验证是否使用您自己的脚本正确发送和接收了 CAN 数据。 遗憾的是、这里没有太多选项。

    此致、

    Kristien