请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWRL6432AOP工具/软件:
您好:
我对 iwrl6432AOP 有 3 个问题:
晶体振荡器要求:IWRL6432AOP 数据表指示需要 40MHz 晶体振荡器。 然而、在查看官方参考设计并检查我的物理模块后、我找不到外部晶体或任何用于连接外部晶体的焊盘。 您能否确认 IWRL6432AOP 是否需要外部 40MHz 晶体、或者是否已集成到封装天线 (AOP) 模块中?
2.通过 ESP32 进行 SPI 数据收集:我计划使用 ESP32 微控制器通过其 SPI 接口从 IWRL6432AOP 收集原始 ADC 数据。 这是可行的方法吗? 是否可以为这个特定用例提供任何现有的 SDK 示例或文档?
通过 ESP32 进行 SPI 数据收集:我计划使用 ESP32 微控制器通过其 SPI 接口从 IWRL6432AOP 收集原始 ADC 数据。 这是可行的方法吗? 是否可以为这个特定用例提供任何现有的 SDK 示例或文档?
此致、
问