This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:有关 IWRL6432AOP 设计中所需的 40MHz 晶体的问题

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1569835/iwrl6432aop-question-about-required-40-mhz-crystal-in-iwrl6432aop-design

器件型号:IWRL6432AOP


工具/软件:

您好:

我对 iwrl6432AOP 有 3 个问题:

晶体振荡器要求:IWRL6432AOP 数据表指示需要 40MHz 晶体振荡器。 然而、在查看官方参考设计并检查我的物理模块后、我找不到外部晶体或任何用于连接外部晶体的焊盘。 您能否确认 IWRL6432AOP 是否需要外部 40MHz 晶体、或者是否已集成到封装天线 (AOP) 模块中?

2.通过 ESP32 进行 SPI 数据收集:我计划使用 ESP32 微控制器通过其 SPI 接口从 IWRL6432AOP 收集原始 ADC 数据。 这是可行的方法吗? 是否可以为这个特定用例提供任何现有的 SDK 示例或文档?

通过 ESP32 进行 SPI 数据收集:我计划使用 ESP32 微控制器通过其 SPI 接口从 IWRL6432AOP 收集原始 ADC 数据。 这是可行的方法吗? 是否可以为这个特定用例提供任何现有的 SDK 示例或文档?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的原理图中有 40MHz 晶体振荡器、您能检查一次吗?  https://www.ti.com/tool/IWRL6432AOPEVM

    您可以参阅雷达工具箱中的 SPI 数据采集演示来了解流程并配置主机以启动传输。

    此致